Statusanzeige der Ausschaltverzögerung
Dieser Parameter legt die Zeit fest, zu der die Statusanzeige und die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms ausgeschaltet werden sollen.
Erweiterte Einstellungen |
Statusanzeige der Ausschaltverzögerung = Basis x Faktor |
||
Basis |
0,1 s/1 s/1 min |
||
Faktor |
5 – 255 |
Wenn die Näherungsmessung erfolgt, wird der Status entsprechend dem aktuellen Objektwert oder Betrieb angezeigt. Nach dem Verlassen schalten sich die Statusanzeige und die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms aus, sobald die Verzögerungszeit abgelaufen ist.
Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, kann der Objektwert über den Bus aktualisiert werden, es wird jedoch keine Anzeige angezeigt.
Wenn Sie im Standby-Betrieb die Option Bearbeiten rückgängig machen (siehe Displayeinstellungen) auswählen, wird der Symbolstatus aktualisiert.
Wenn ein Standby-Modus vorhanden ist:
Der Näherungsschalter kann nicht direkt aus dem Off-Screen-Status in den Normalbetrieb wechseln (Sie müssen ihn entsprechend dem Standby-Modus konfigurieren).
Wenn kein Standby-Modus vorhanden ist:
Die Näherungsmessung kann dazu führen, dass der Bildschirm aus dem Normalbetrieb wechselt.