MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Diebstahlschutz

Dieses Beispiel illustriert die Programmierung des elektronischen Diebstahlschutzes für die Drucktaste. Er wird über eine kurze Tastenaktion aktiviert und anschließend zyklisch gesendet. Sobald der Taster getrennt ist, kann dies auf einem Display angezeigt werden.

  • Anzahl der Objekte = 1 (Objekt A)

  • Objekt A = 1 Bit

  • Objekt A:

    • Aktion bei Loslassen vor Ablauf der langen Betätigungszeit = Sendet 1 sofort und danach zyklisch (10 Min.)

    • Andere Maßnahmen: Keine Änderung

Verbinden Sie das Objekt A mit einem Objekt, das zyklisch nach Telegrammen hört (z. B. ein Sicherheitsobjekt). Die für das Sicherheitsobjekt festgelegte Überwachungszeit muss die Zykluszeit des Drucktasters überschreiten. Wenn das Sicherheitsobjekt während dieses Zeitraums keine Telegramme vom Drucktaster erhält, wird eine anpassbare Reaktion aktiviert (z. B. der Kanal ist eingeschaltet).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?