MTN6194-6010S_SW_24_06_14

UND, ODER, XODER

Die Operationen haben entweder den Wert 1 oder den Wert 0. Ein- und Ausgang können ebenfalls invertiert werden.

UND

Der logische UND-Verknüpfungsausgang ist nur TRUE, wenn alle Eingänge TRUE sind, andernfalls ist der Ausgang FALSE.

A

B

UND

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

ODER

Der ODER-Verknüpfungsausgang ist nur TRUE, wenn einer oder mehrere seiner Eingänge TRUE sind. Andernfalls ist der Ausgang FALSE.

A

B

ODER

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

XODER

Die logische Exklusiv-ODER- oder XODER-Funktion gibt einen TRUE-Ausgang aus, wenn die Anzahl der TRUE-Eingänge ungerade ist.

A

B

XODER

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

Der Unterschied zwischen den logischen ODER- und XODER-Operationen besteht darin, dass der Ausgang der XODER-Operation nur dann „1“ ist, wenn eine ungleiche Anzahl von „1“- und „0“-Eingängen vorhanden ist.

Im einfachen Fall einer XODER-Operation mit zwei Eingängen bedeutet dies, dass die Eingänge unterschiedlich sein müssen, um den Ausgang „1“ zu erhalten. „1“ muss an genau einem der beiden Eingänge anliegen.

A

B

ODER

XODER

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

Im Gegensatz zu einer einfachen ODER-Logikverknüpfung gilt die Bedingung als nicht erfüllt, wenn an beiden Eingängen eine „1“ anliegt.

Bei einem XODER-Gate ist das Ergebnis eine „0“. Jeder zusätzliche Eingang am Gate ändert das Verhalten entsprechend

A

B

C

ODER

XODER

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?