MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Normale Flankenfunktion

Mit der normalen Flankenfunktion können Sie festlegen, welche Aktionen beim Betätigen einer Taste und welche beim Loslassen einer Taste ausgeführt werden sollen.

Sie können die folgenden Aktionen festlegen:

Wert

Aktion

Sendet Wert 1

Sendet den Wert 1 und stoppt das zyklische Senden.

Sendet Wert 2

Sendet den Wert 2 und stoppt das zyklische Senden.

Sendet seinen Wert

Der aktuelle Objektwert wird gesendet. Deshalb können Sie beispielsweise einen Wert mit der Sendergruppenadresse senden, der vorher über eine andere Gruppenadresse empfangen wurde. Auf diese Weise speichern Sie einen Sollwert im Taster und senden diesen bei Bedarf.

Keine

Es wird keine Aktion ausgeführt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?