MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Treppenhausbeleuchtungsfunktion mit Reinigungsbeleuchtungsfunktion

Mit einer kurzen Tasterbetätigung schaltet der Schaltaktor die Leuchte ein. Eine Betätigung über einen langen Taster erweitert die Treppenhausbeleuchtungsfunktion (= Reinigungsbeleuchtungsfunktion) bis eine zweite Betätigung über einen langen Taster den Stellantrieb ausschaltet. Der Schaltaktor benötigt für diese Funktion eine Treppenhausbeleuchtungsfunktion und eine Sperrfunktion.

  • Anzahl der Objekte = 2 (Objekt A/B)

  • Objekt A/B = 1 Bit

  • Objekt A:

    • Aktion bei Loslassen vor Ablauf der langen Betätigungszeit = Sendet 1

    • Sonstige Maßnahmen = Keine (stoppt das zyklische Senden)

  • Objekt B:

    • Aktion bei Erreichen der langen Betätigungszeit = Schaltet um

    • Sonstige Maßnahmen = Keine (stoppt das zyklische Senden)

Verbinden Sie hierzu das Objekt A mit dem Schaltobjekt und das Objekt B mit dem Sperrobjekt des Schaltaktors.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?