MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Dimmen

Mit Dimmen können Sie die dimmbare Beleuchtung mit 1 oder 2 Tasten schalten und dimmen.

Das zweiflächige Dimmen ist die Standardeinstellung. Eine kurze Tastenbetätigung dient dem Ein- und Ausschalten. Eine lange Tastenbetätigung dient dem Einstellen der Helligkeit. Durch die Loslassen der Taste nach dem Drücken und Halten wird das Dimmen beendet.

Sie können die Dimmfunktion mit den folgenden Funktionen ändern und erweitern:

  • Mit einer Taste abwechselnd heller oder dunkler stellen (einflächige Bedienung)

  • Mit einer Taste nur dunkler oder heller stellen (zweiflächige Bedienung)

  • Bedienungszeit für die lange Betätigung der Taste

  • Schrittweise mit mehreren Befehlen dimmen

  • Dimmbefehl zyklisch senden

  • Anzeige des Auslösestatus

Funktion X - Dimmen

...Dimmen

Express-Einstellungen für Dimmen

 

Bezeichnung des Kanals

12 Bytes zulässig

Sperrfunktion

Deaktivieren

Sperren = 1/Entsperren = 0

Sperren = 0/Entsperren = 1

   

Anzeige des Verhaltens beim Sperren

Nein

Symbol für Anzeigesperre

   

So wird die Statusanzeige ausgelöst

Schalt-/Wertobjekt A = Ein/Aus

Rückmeldeobjekt 1 Bit

Rückmeldeobjekt-Wert 1 Byte

Betätigung = Ein / Loslassen = Aus

Betätigung = Aus / Loslassen = Ein

Lange Betätigung = Ein / Loslassen = Aus

Immer eingeschaltet = Aus

Immer eingeschaltet = Ein

   

Erweiterte Einstellungen für Dimmen

Aktivieren

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?