Näherungsfunktion
Wenn Sie sich dem Gerät auf 12 cm annähern, wird die Näherungsfunktion angesteuert. Nach Ablauf der Ausschaltverzögerung schaltet das Display ein und wieder aus.
Die Näherungsfunktion ist standardmäßig aktiviert. Sie können die Näherungsansteuerung anpassen (Werkeinstellung: integrierter Näherungsschalter):
Erweiterte Einstellungen |
So wird die Näherungsfunktion ausgelöst |
Nie Näherungsobjekt Sensor Sensor oder Näherungsobjekt |
Wert: Nie
Die Funktion wird gesperrt.
Die Anzeige ist nicht betroffen.
Wert: Näherungsobjekt
Die Näherungsfunktion wird über das 1-Bit-Näherungseingangsobjekt ausgelöst.
Das Näherungsobjekt hat dieselbe Funktion wie der interne Näherungssensor.
-
Das 1-Telegramm aktiviert den Status Näherung.
-
Das Telegramm 0 aktiviert den Zustand "Keine Näherung".
Wert: Sensor
Die Näherungsfunktion wird über den internen Näherungssensor ausgelöst. Der interne Sensor sendet ein 1-Bit- oder 1-Byte-Signal an den Bus.
Der Status Näherung und keine Näherung regeln die Statusanzeige.
Wert: Sensor oder Näherungsobjekt
Die Näherungsfunktion wird über den internen Sensor oder das externe Eingangsobjekt ausgelöst.
Der Sensor und das Näherungsobjekt sind miteinander verbunden. Das Ergebnis der Verbindung entspricht einer OR-Verbindung.
Erkennt der Näherungsschalter keine Näherung, sendet er ein 0-Telegramm an den Bus.
Beispiel:
1 Präsenzmelder
Die Leuchtstatusanzeigen erleichtern das Auffinden des Tasters und seiner Funktionen. Sie können einen Präsenzmelder verwenden, um die Statusanzeige über das Näherungsobjekt zu steuern. Wenn eine Person anwesend ist, wird die Statusanzeige eingeschaltet. Wenn die Person den Raum verlässt und die voreingestellte Ausschaltverzögerungszeit abgelaufen ist, schaltet die Anzeige aus.