MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Sperrfunktion

In den Express-Einstellungen können Sie den Kanal benennen und die Tastensperre einstellen.

Die Taste wird über das 1-Bit-Tastensperrobjekt mit den Werten 1 (Sperren) und 0 (Entsperren) gesperrt.

Sie können das Senden von Werten umkehren: 0 (Sperren) und 1 (Entsperren). Die gesperrte Taste kann durch ein Sperrsymbol oder gar nicht angezeigt werden.

Wenn Sie Sperren auswählen, wird die Sperrfunktion inaktiv.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?