MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Allgemeine Einstellungen

Im Bereich Allgemeine Einstellungen können Sie die Funktionen und die Anzahl der Tasten links und rechts auswählen. Sie können den Tasten spezifische Funktionen zuweisen und Symbole für die mittlere Anzeige auswählen.

Die lange und kurze Betätigung sind voreingestellt:

  • Für eine kurze Betätigung drücken Sie < 0,5 s.

  • Für eine lange Betätigung drücken Sie ≥ 0,5 s.

  • Um eine Szene zu speichern, drücken Sie ≥ 10 s.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?