MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Szene

Sie können die Szenenfunktion verwenden, um Szenen in Aktoren und Szenenmodulen aufzurufen und zu speichern. Alternativ zur normalen Szenenfunktion können Sie eine erweiterte Funktion auswählen. In der Standardeinstellung rufen Sie die Szenenadresse 0 mit einer kurzen Tastenbetätigung auf und speichern die Werte für die Szene mit einer langen Tastenbetätigung.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?