RGB-Farbcodes
RGB-Wert
Wenn Sie den spezifischen Farbcode kennen, können Sie ihn einfach direkt in das Feld RGB-Wert schreiben. Das Feld wird sofort entsprechend dem eingegebenen Wert farblich hinterlegt.
Die zweite Option besteht darin, auf das Farbfenstersymbol unten rechts zu klicken und mit dem Mauszeiger eine Farbe für die Farbskala auszuwählen.
RGB-Farben
Die folgende Tabelle enthält eine Aufstellung der RGB-Grundfarben.
Rot |
Grün |
Blau |
Farbe |
---|---|---|---|
255 |
0 |
255 |
Rosa |
255 |
0 |
0 |
Rot |
255 |
127 |
0 |
Orange |
255 |
255 |
0 |
Gelb |
127 |
255 |
0 |
Grün-Gelb |
0 |
255 |
0 |
Grün |
0 |
255 |
255 |
Blau-Grün |
0 |
0 |
255 |
Blau |
255 |
255 |
255 |
Weiß |