Statusanzeige
In der Standardeinstellung wird die Statusanzeige durch das Schalt-/Wertobjekt = Ein/Aus angesteuert.
Auslöser |
Hinweis |
---|---|
Schalt-/Wertobjekt A/B = Ein/Aus |
Wenn das Objekt 1 Byte ist, ist der Wert > 0 = der Status ist Ein und der Wert 0 = Aus. |
Rückmeldeobjekt 1 Bit |
1 = Ein 0 = Aus gemäß dem Wert für das externe 1-Bit-Rückmeldeobjekt. |
Rückmeldeobjekt 1 Byte |
Wenn der Rückmeldewert des externen Objekts 1 Byte beträgt, der Wert > 0 = Ein, und der Wert 0 = Aus. |
Betätigung = Ein / Loslassen = Aus |
Status der gedrückten Taste = Ein Status der freigegebenen Taste = Aus Betätigung = Aus / Loslassen = Ein: Status der betätigten Taste = Aus Status der freigegebenen Taste = Ein. |
Immer eingeschaltet = Aus/Ein: |
Das Symbol ist immer Aus/Ein. |