MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Erweiterte Einstellungen für Dimmen

Funktion X - Dimmen

...Dimmen

Erweiterte Einstellungen für Dimmen

Aktivieren

Zeit für lange Betätigung

4 – 250, Einheit = 100 ms

Dimmrichtung

Heller dimmen

Dunkler dimmen

Heller/dunkler dimmen

 

Stufendimmen

1/2 bis 1/64

   

Stopp-Telegramm nach Loslassen senden

 
 

Dimmbefehl zyklisch senden

Aktivieren

 

Basis

0,1 s

1 s

1 min

   

Faktor

3 – 255

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?