MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Tastenfunktion

Je nach Gerätetyp gibt es eine bestimmte Anzahl von Tastern (2 bis 8). Sie können jeder Schaltfläche eine Funktion zuweisen.

Allgemeine Einstellungen

Tastenfunktion

 

Funktion 1 – 8

Keine Funktion

Umschalten

Schalten

Dimmen

Jalousie

Flanken 1-Bit, 2-Bit (Priorität), 4-Bit, 1-Byte-Werte

Flanken mit 2-Byte-Werten

8-Bit-Schieberegler

Szene

RGB-Beleuchtung

Farbtemperatursteuerung

Temperaturabfall

Temperaturanstieg

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?