MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Einflächiges Dimmen

In der Standardeinstellung ist ein einzelner Befehl ausreichend, um den Dimmbereich zu durchlaufen. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die erforderliche Helligkeit erreicht ist.

Wenn Sie die Taste freigeben, sendet das Dimmobjekt ein Stopptelegramm und beendet den Dimmdurchlauf.

Bei Bedarf können Sie den Dimmdurchlauf in Dimmstufen unterteilen (1/2 bis 1/64 heller oder dunkler).

Wenn Sie 1/4 heller wählen, können Sie mit jeder Tastenbetätigung bis zu 25 % heller werden. Der Dimmdurchlauf endet in diesem Fall auch, wenn Sie die Taste loslassen.

Sie können Dimmbefehle zyklisch senden. Der Dimmdurchlauf endet, wenn Sie die Taste loslassen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?