Interner Temperaturfühler
Das Gerät verfügt über einen integrierten internen Temperatursensor. Sie können Parameter für die Messung und das Senden von Telegrammen einstellen.
Sie können einen Kompensationswert für den Sensor festlegen. Dies ist beispielsweise nützlich, wenn das Gerät an einer ungünstigen Position im Raum montiert wird. Die Temperaturaufzeichnung unterscheidet sich, wenn sie beispielsweise einer Wärmeableitung oder Wärmequellen ausgesetzt ist, im Vergleich zu anderen Stellen im Raum.
Es gilt Folgendes:
Isttemperatur = gemessene Temperatur + Kompensationswert
Sie können die Einheit der Temperaturdaten einstellen. Wenn Sie Fahrenheit wählen, werden die internen Daten vor dem Senden konvertiert.
Sie können zwei Parameter für das Senden der gemessenen Temperatur an den Bus festlegen:
-
Temperaturdifferenz: Der Sensor vergleicht die aktuelle Temperatur mit dem zuletzt übertragenen Wert. Ist die gemessene aktuelle Temperatur höher oder niedriger als die ausgewählte Abweichung, sendet der Sensor den Wert an den Bus.
-
Zeitintervall: Der Sensor überträgt die Temperaturwerte zyklisch nach dem voreingestellten Zeitintervall (z. B. an Visualisierungssoftware).
Sie können einen oder eine Kombination beider Parameter verwenden.