MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Flanken mit 2-Byte-Werten

Mit der 2 Byte Flanken-Funktion können Sie ein 2-Byte-Objekt im Gleitkommaformat oder im Ganzzahlformat (mit oder ohne Vorzeichen) senden. In der Standardeinstellung senden Sie den Wert "10" bei Betrieb im Gleitkommaformat.

Sie können zwischen der normalen und erweiterten Flankenfunktion wählen und die folgenden Funktionen einstellen.

  • Senden von Werten im Gleitkommaformat

  • Senden von Werten im Ganzzahlformat mit oder ohne Vorzeichen

  • Werte pro Objekt

  • Aktion bei Betätigung und bei Loslassen

  • Aktionen für die lange und kurze Betätigung (erweiterte Flankenfunktion)

  • Zyklisch und verzögert senden (erweiterte Flankenfunktion)

  • Anzeige des Auslösestatus

Funktion X – Flanken

Flanken 2-Byte

Express-Einstellungen für 2-Byte-Flanken

 

Bezeichnung des Kanals

12 Bytes zulässig

Sperrfunktion

Deaktivieren

Sperren = 1/Entsperren = 0

Sperren = 0/Entsperren = 1

   

Anzeige des Verhaltens beim Sperren

Nein

Symbol für Anzeigesperre

   

Aktion bei Betätigung

Senden von Wert 1

Senden von Wert 2

Sendet seinen Wert

Keine

   

Aktion bei Loslassen

   

So wird die Statusanzeige ausgelöst

Rückmeldeobjekt 1 Bit

Rückmeldeobjekt 1 Byte

Betätigung = Ein / Loslassen = Aus

Betätigung = Aus / Loslassen = Ein

Immer eingeschaltet = Aus

Immer eingeschaltet = Ein

   

Erweiterte Einstellungen für Flanken mit 2 Byte

 

Auf der Funktionsregisterkarte finden Sie eine weitere Registerkarte zum Einstellen der 2-Byte-Werte.

Flanken 2-Byte

Flankenwerte

Objekttyp

Gleitkomma

Ganzzahl mit Vorzeichen (- 32768…32767)

Ganzzahl ohne Vorzeichen (0 – 65535)

[Gleitkomma]

Basis 1/2 (mögliche Werte in Klammern)

0,01...32768

 

Faktor 1/2 (0-2047)

0 – 20,47

 

[Ganzzahl mit Vorzeichen]

Wert 1/2 (-32768...32767)

- 32768...32767

 

[Ganzzahl ohne Vorzeichen]

Wert 1/2 (0...65535)

0 – 65535

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?