MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Verhalten bei Anschluss/Wiederherstellung der Busspannung

Verhalten bei Anschluss/Wiederherstellung der Busspannung

Je nach den Applikationseinstellungen werden die Status-LEDs ein- oder ausgeschaltet oder blinken.

Verhalten bei Ausfall der Busspannung

Alle leuchtenden Status-LEDs werden ausgeschaltet.

Die aktuellen Werte der Kommunikationsobjekte werden nicht gespeichert.

Konfigurationsmodus

Nach einem Download geht das Gerät einige Sekunden in den Konfigurationsmodus über. In dieser Zeit blinkt die LED.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?