MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Esempi applicativi della funzione fronti

Il grafico della sequenza di attivazione seguente mostra le fasi nelle quali viene divisa la funzione fronti.

Grafico della sequenza Funzione fronti estesa

Grafico della sequenza Funzione fronti normale

Pressione pulsante
Rilascio pulsante
Oggetto A Invia telegrammi
Invia 1/Nessuno Azione alla pressione/azione al rilascio

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?