Sensore temperatura interna
Il dispositivo è dotato di un sensore di temperatura interno. È possibile impostare i parametri per la misurazione e l’invio di telegrammi.
È possibile impostare un valore di compensazione per il sensore. Questa funzione è utile, ad esempio, se l’apparecchio è montato in una posizione svantaggiosa nella stanza. La registrazione della temperatura varia se vi sono correnti d’aria o fonti di calore vicine, ad esempio, rispetto ad altri punti della stanza.
Si applica quanto segue:
Temperatura attuale = temperatura misurata + valore di compensazione
È possibile impostare l’unità di misura dei dati di temperatura. Quando si seleziona Fahrenheit, i dati interni vengono convertiti prima dell’invio.
È possibile impostare due parametri per inviare la temperatura misurata al bus:
-
Differenza di temperatura: Il sensore confronta la temperatura attuale con l’ultimo valore trasmesso. Se la temperatura attuale misurata è superiore o inferiore allo scostamento selezionato, il sensore invia il valore al bus.
-
Intervallo di tempo: Il sensore trasmette ciclicamente i valori di temperatura dopo l'intervallo di tempo preimpostato (ad esempio al software di visualizzazione).
È possibile utilizzare uno o una combinazione di entrambi i parametri.