MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Testo e/o icone

Se si sceglie di visualizzare il testo o le icone, nel passo successivo si seleziona l’icona desiderata dal menù e si immette il testo con una lunghezza massima di 10 caratteri.

È possibile impostare fino a quattro righe e la lunghezza del testo dipende dalla larghezza delle lettere. Verificare la corretta visualizzazione sul display.

Se si seleziona l’icona dimming, è anche possibile selezionare il livello di dimming.

Se si seleziona il livello di dimming, è necessario impostare il parametro Tempo di permanenza. È l’intervallo di tempo per ricevere il valore di dimming dal bus tramite l’oggetto Feedback stato livello di luminosità. Se il valore viene ricevuto, il livello di dimming viene visualizzato nel campo centrale per il tempo impostato. Al termine dell’intervallo di tempo, viene visualizzata l’icona dimming.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?