MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Informazioni sulla sicurezza

Informazioni importanti

Leggere attentamente queste istruzioni e osservare l’apparecchiatura per acquisire familiarità con il dispositivo prima di procedere all’installazione, all’uso, all’assistenza o alla manutenzione. I seguenti messaggi speciali possono essere visualizzati all’interno del manuale o sull’apparecchiatura, per segnalare rischi o per richiamare l’attenzione su informazioni che chiariscono o semplificano una procedura.

L’aggiunta di uno dei due simboli a un’etichetta di sicurezza di “Pericolo” o “Avvertenza” indica la presenza di un pericolo elettrico che potrebbe causare lesioni personali in caso di mancato rispetto delle istruzioni.

Questo è il simbolo dell’avviso di sicurezza. Viene utilizzato per avvisare l’utente di potenziali rischi di lesioni personali. Attenersi a tutti i messaggi di sicurezza che accompagnano questo simbolo per evitare possibili lesioni o morte.


PERICOLO
PERICOLO indica una situazione di pericolo che, se non evitata, provocherà lesioni gravi o letali.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
AVVERTIMENTO
AVVERTENZA indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe avere come conseguenza lesioni gravi o letali.
ATTENZIONE
ATTENZIONE indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe avere come conseguenza lesioni di lieve o moderata entità.
AVVISO
AVVISO serve a segnalare procedure non correlate a lesioni fisiche.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?