MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Funzione pulsante

A seconda del tipo di dispositivo, è disponibile un certo numero di pulsanti (2 – 8). È possibile assegnare una funzione a ciascun pulsante.

Impostazioni generali

Funzione pulsante

 

Funzione 1 – 8

Nessuna funzione

Alterna

Pulsante

Dimming

Veneziana

Fronti 1 bit, 2 bit (priorità), 4 bit, valori a 1 byte

Fronti con valori a 2 byte

Slider 8 bit

Scena

Luce RGB

Regolazione temperatura colore

Diminuzione temperatura

Aumento temperatura

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?