MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Scena

È possibile utilizzare la funzione scena per richiamare e salvare scene negli attuatori e nei moduli scena. In alternativa alla normale funzione di scena, è possibile selezionare una funzione estesa. Per impostazione predefinita, è possibile richiamare l’indirizzo della scena 0 con una pressione breve del pulsante e salvare i valori della scena con una pressione lunga del pulsante.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?