MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Fronti con valori a 2 byte

Con la funzione Fronte 2 Byte , è possibile inviare un oggetto a 2 byte in formato virgola mobile o in formato intero (con o senza segno). Per impostazione predefinita, durante l’azionamento si invia il valore “10” in formato in virgola mobile.

È possibile scegliere tra le funzioni fronti normale ed estesa e impostare le seguenti funzioni.

  • Invia valori in formato a virgola mobile

  • Invia valori in formato intero con o senza segno

  • Valori per oggetto

  • Azione alla pressione e al rilascio

  • Azioni per l'operazione breve e prolungata (funzione fronti estesa)

  • Invio ciclico e con ritardo (funzione estesa bordo)

  • Attivazione indicazione di stato

Funzione X – Fronti

Fronti 2 byte

Impostazioni rapide per fronti 2 byte

 

Nome del canale

12 byte consentiti

Funzione blocco

Disattiva

Blocco = 1/Sblocco = 0

Blocco = 0/Sblocco = 1

   

Indicazione del comportamento durante il bloccaggio

No

Icona disabilita display

   

Azione alla pressione

Invio valore 1

Invia valore 2

Invia proprio valore

Nessuno

   

Azione al rilascio

   

Come viene innescata l’indicazione di stato?

Feedback di stato oggetto 1 bit

Feedback di stato oggetto 1 byte

Operazione = On / Rilascio = Off

Funzionamento = Off / Rilascio = On

Sempre acceso = Off

Sempre su = On

   

Impostazioni aggiuntive per i fronti 2 byte

 

Sotto la scheda Funzione è disponibile una scheda aggiuntiva per i valori a 2 byte.

Fronti 2 byte

Valori fronti

Tipo di oggetto

Virgola mobile

Numero intero con segno (- 32768... 32767)

Numero intero senza segno (0 - 65535)

[Virgola mobile]

Base 1/2 (valori possibili tra parentesi)

0,01...32768

 

Fattore 1/2 (0-2047)

0 – 20,47

 

[Intero con segno]

Valore 1/2 (-32768...32767)

- 32768...32767

 

[Intero senza segno]

Valore 1/2 (0-65535)

0 – 65535

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?