MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Visualizzazione dello stato

Per impostazione predefinita, l’indicazione di stato viene attivata premendo il pulsante.

Trigger

Nota

Feedback di stato oggetto 1 bit

1 = Acceso

0 = Spento

in base al valore dell'oggetto feedback esterno a 1 bit.

Feedback di stato oggetto 1 byte

Se il valore dell'oggetto feedback esterno è 1 byte,

il valore > 0 = On,

e il valore 0 = Off.

Operazione = On / Rilascio = Off

Lo stato del pulsante premuto = On

Stato rilascio del pulsante = Off

Funzionamento = Off / Rilascio = On: Lo stato del pulsante premuto = Off e lo stato del pulsante rilasciato = On.

Operazione lunga = On / Rilascio = Off

Lo stato di funzionamento lungo = On

Stato rilascio del pulsante (o operazione breve) = Off

Sempre su = Off/On:

L’icona è sempre Off/On.

NOTA: Se l’attuatore delle veneziane restituisce un feedback per la posizione corrente delle veneziane, è possibile visualizzare se le veneziane sono completamente aperte. Il feedback di stato può essere valutato tramite il Stato feedback valore oggetto per la funzione del pulsante.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?