MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Dimming

Con Regolazione è possibile commutare e regolare le lampade dimmerabili con 1 o 2 pulsanti.

L’impostazione predefinita è la regolazione a due pulsanti. Una pressione breve del pulsante accende o spegne. Una pressione lunga del pulsante aumenta o diminuisce la luminosità. Il rilascio dopo aver premuto e tenuto premuto il pulsante termina il processo di regolazione.

È possibile modificare ed estendere la funzione dimming con le seguenti funzioni:

  • Regolare aumentando o diminuendo alternativamente la luminosità con un solo pulsante (funzionamento a un pulsante)

  • Solo regolare aumentando o diminuendo la luminosità con ogni pulsante (funzionamento a due pulsanti)

  • Tempo di funzionamento per la pressione lunga del pulsante

  • Regolare in passi con più comandi smorzamento

  • Invia ciclicamente comando smorzamento

  • Attivazione indicazione di stato

Funzione X – Dimming

...Dimming

Impostazioni rapide per dimming

 

Nome del canale

12 byte consentiti

Funzione blocco

Disattiva

Blocco = 1/Sblocco = 0

Blocco = 0/Sblocco = 1

   

Indicazione del comportamento durante il bloccaggio

No

Icona disabilita display

   

Come viene innescata l’indicazione di stato?

Commuta/valore oggetto A = On/Off

Feedback di stato oggetto 1 bit

Oggetto ritorno stato valore 1 byte

Operazione = On / Rilascio = Off

Funzionamento = Off / Rilascio = On

Operazione lunga = On / Rilascio = Off

Sempre acceso = Off

Sempre su = On

   

Impostazioni estese per dimming

Attiva

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?