MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Alterna

Con la funzione Alterna, è possibile accendere e spegnere alternativamente con 1 pulsante. Ciò implica il funzionamento a un pulsante. È possibile modificare ed estendere l’opzione Alterna con le seguenti funzioni.

  • Invia contemporaneamente con 2 oggetti

  • Accensione e spegnimento e invio di valori

  • Attivazione dell’indicazione di stato

Funzione X – Alterna

...Alterna

Impostazioni rapide per alterna

 

Nome del canale

12 byte consentiti

Funzione blocco

Disattiva

Blocco = 1/Sblocco = 0

Blocco = 0/Sblocco = 1

   

Indicazione del comportamento durante il bloccaggio

No

Icona disabilita display

   

Come viene innescata l’indicazione di stato?

Commuta/valore oggetto A/B = On/Off

Feedback di stato oggetto 1 bit

Oggetto ritorno stato valore 1 byte

Operazione = On / Rilascio = Off

Funzionamento = Off / Rilascio = On

Sempre acceso = Off

Sempre su = On

   

Impostazioni estese per alterna

attiva

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?