MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Veneziana

Con la funzione Veneziana è possibile alzare e abbassare una veneziana e regolare le lamelle.

Per impostazione predefinita, si solleva una veneziana e si regolano le lamelle. Per abbassare la veneziana, è necessario una seconda funzione del pulsante. È possibile scegliere tra i seguenti concetti di funzionamento.

  • Sollevare e abbassare alternativamente le veneziane e regolare le lamelle con ciascun pulsante (funzionamento delle veneziane a un pulsante).

  • Solo sollevare o solo abbassare le veneziane e regolare le lamelle con ciascun tasto (funzionamento delle veneziane a due pulsanti).

  • Spostare la veneziana in una posizione specificata in precedenza e regolare le lamelle.

  • Spostare la veneziana avanti e indietro tra 2 posizioni precedentemente specificate e regolare le veneziane.

Funzione X – Veneziana

...Veneziana

Impostazioni express per veneziana

 

Nome del canale

12 byte consentiti

Funzione blocco

Disattiva

Blocco = 1/Sblocco = 0

Blocco = 0/Sblocco = 1

   

Indicazione del comportamento durante il bloccaggio

No

Icona disabilita display

   

Direzione della corsa della veneziana

Spostamento su/giù

   

Come viene innescata l’indicazione di stato?

Feedback di stato oggetto 1 bit

Oggetto ritorno stato valore 1 byte

Operazione = On / Rilascio = Off

Funzionamento = Off / Rilascio = On

Operazione lunga = On / Rilascio = Off

Sempre acceso = Off

Sempre su = On

   

Impostazioni aggiuntive per veneziana

Attiva

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?