MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Funzione scena normale

Una pressione breve del pulsante richiama una scena. Una pressione prolungata del pulsante salva i valori correnti della scena.

Funzione X – Scena

...Scena

Impostazioni rapide per scena

 

Nome del canale

12 byte consentiti

Funzione blocco

Disattiva

Blocco = 1/Sblocco = 0

Blocco = 0/Sblocco = 1

   

Indicazione del comportamento durante il bloccaggio

No

Icona disabilita display

   

Indirizzo scena

0 – 63

   

Come viene innescata l’indicazione di stato?

Feedback di stato oggetto 1 bit

Oggetto ritorno stato valore 1 byte

Operazione = On / Rilascio = Off

Funzionamento = Off / Rilascio = On

Operazione lunga = On / Rilascio = Off

Sempre acceso = Off

Sempre su = On

   

Impostazioni estese per scena

 

Richiama funzioni stanza

È possibile utilizzare una scena per modificare più funzioni stanza premendo un pulsante.

Il caricamento di una scena consente, ad esempio, di regolare l’illuminazione della stanza fino a un valore specifico, di spostare le veneziane nella posizione desiderata e di dare alimentazione alle prese elettriche della stanza.

Salva funzioni stanza

È possibile modificare i valori delle singole funzioni stanza di una scena. A questo scopo, utilizzare altre funzioni dei pulsanti, ad esempio la commutazione, la regolazione o il movimento delle veneziane. È possibile utilizzare queste funzioni dei pulsanti per modificare i valori delle funzioni stanza in modo consecutivo. Successivamente, tenere premuto il pulsante per salvare i nuovi valori nel pulsante scena.

Impostazioni

Nella funzione scena normale viene visualizzato il parametro Indirizzo scena (0 – 63). È possibile utilizzare questo valore per richiamare una scena negli attuatori e nei moduli scena. I valori di salvataggio vengono assegnati automaticamente. È possibile regolare la durata di pressione lunga del pulsante. L’impostazione predefinita prevede una durata di 600 ms.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?