Funzione fronti normale
Con la funzione fronti normale, è possibile specificare quali azioni devono essere eseguite quando si preme un pulsante e quali devono essere eseguite quando si rilascia un pulsante.
È possibile impostare 2 oggetti indipendentemente l’uno dall’altro.
-
1 bit
-
2 bit (comandi forzatura)
-
4 bit (comandi dimming)
-
1 byte (0 – 100 %)
-
1 byte (0 – 255)
È possibile selezionare 2 valori per ogni oggetto.
Tipo di oggetto |
Selezione 1 [valore] |
Selezione 2 [valore] |
---|---|---|
1 bit |
1 |
0 |
> 1 bit |
Valore 1 |
Valore 2 |
È possibile impostare le azioni seguenti:
Valore |
Azione |
---|---|
Invia [valore] |
Invia il valore in questione una volta e interrompe l’invio ciclico. |
Invia proprio valore |
Viene inviato il valore corrente dell’oggetto. È quindi possibile, ad esempio, inviare un valore con l’indirizzo del gruppo di invio precedentemente ricevuto tramite un altro indirizzo di gruppo. In questo modo si salva un valore nel pulsante e questo valore viene inviato quando necessario. |
Alterna |
Con un oggetto a 1 bit, il valore dell’oggetto alternato viene sempre inviato. Se l’oggetto ha inviato o ricevuto l’ultimo Telegramma On, viene inviato un Telegramma Off. Di conseguenza, dopo un Telegramma Off, viene inviato un Telegramma On. Per gli altri tipi di oggetto, viene inviato il valore 1 o il valore 2. I valori non impostati possono essere ricevuti anche tramite il bus. Se l’oggetto ha inviato o ricevuto per ultimo il valore 1, il valore 2 viene inviato per ultimo; altrimenti viene inviato il valore 1. Nel caso di un circuito a due vie o centralizzato, impostare gli stessi valori per tutti gli oggetti di invio, ad esempio 70 % per il valore 1 e 0 % per il valore 2. |
Nessuno |
Non viene eseguita alcuna azione. |