MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Comportamento input/output

Il primo blocco di funzioni viene descritto insieme, perché tutte e tre le operazioni hanno gli stessi parametri e valori.

Comportamento input

È possibile utilizzare fino a 8 input (a - h). Per impostazione predefinita, tutti gli input sono scollegati.

I telegrammi di input possono essere invertiti per ciascun input. Inoltre, è possibile assegnare un valore fisso (0 o 1).

1a logica

Funzione del canale

AND

Ingresso a-h

Scollegato

Normale

Invertito

   

Valore predefinito

0

1

Comportamento output

È possibile definire i criteri per il comportamento di invio all'output.

1a logica

Il risultato è invertito

No/Sì

Leggere il valore dell’oggetto input dopo il ripristino della tensione del bus

No/Sì

   

Invia uscita se

Ricezione di un nuovo telegramma (sull’input)

Ogni modifica dell’oggetto di uscita

   

Tempo di ciclo = base x fattore

6375 s => base (0-25 s) * fattore (0-255)

   

Base

 
   

Fattore

 

Se si fa clic su per Leggere il valore dell’oggetto di input dopo il ripristino della tensione del bus, il modulo logico invia un telegramma di lettura a tutti gli input chiedendo il loro valore.

Se uno o più input non rispondono, il bus continua a cercare di raccogliere le risposte mancanti. L'opzione Invia output quando consente di impostare se l’output deve essere inviato dopo aver ricevuto un nuovo telegramma all’input o ad ogni modifica dell'oggetto di output.

Questa impostazione è consigliabile se si prevede una risposta rapida (ad es. allarme meteo sull’attuatore della veneziana). Questa funzione aiuta anche a prevenire il sovraccarico del bus.

Esempio:

  • Un interruttore sensibile alla luce accende automaticamente l’illuminazione.

  • La luce si spegne tra le 23:00 e le 06:00.

  • Al mattino, la luce si accende dalle 06:00 quando è buio.

  • Inoltre, la luce può essere accesa in qualsiasi momento per 5 minuti tramite un pulsante.

  • È possibile una funzione di illuminazione continua per scopi di manutenzione.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?