MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Converti formato

Il convertitore di formato consente di scomporre o combinare diversi tipi di dati. Viene in genere utilizzato quando un mittente e un destinatario non supportano lo stesso formato di dati o quando è necessario soddisfare requisiti speciali.

1a logica

Funzione del canale

Converti formato

Funzine

2 × 1 Bit → 1 × 2 Bit

8 × 1 Bit → 1 × 1 Byte

1 × 1 Byte → 1 × 2 Byte

2 × 1 Byte → 1 × 2 Byte

2 × 2 Byte → 1 × 4 Byte

1 × 1 Byte → 8 × 1 Bit

1 × 2 Byte → 2 × 1 Byte

1 × 4 Byte → 2 × 2 Byte

1 × 3 Byte → 3 × 1 Byte

3 × 1 Byte → 1 × 3 Byte

Applicazione di base

1 × 1 byte → 8 × 1 bit

Questa funzione può essere utilizzata per scomporre le informazioni orientate ai bit inviate come 1 byte a singoli bit, ad esempio:

  • Stato dei regolatori di temperatura ambiente

  • Stato di guasto dei gruppi DALI e degli ECG


1 × 3 byte → 3 × 1 byte

Converte il valore combinato RGB a 3 byte in tre valori separati a 1 byte per il rosso, il verde e il blu.


3 × 1 byte → 1 × 3 byte

Combina tre valori a 1 byte (rosso, verde, blu) in un valore combinato RGB da 3 byte.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?