MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Tipo di oggetto di output

Se il sensore è utilizzato come trigger della Funzione di prossimità, gli stati di prossimità e nessuna prossimità controllano l’oggetto Output prossimità.

L’output prossimità può essere impostato come:

  • Oggetto a 1 bit - invia i valori 1 e 0 (nessuna prossimità)

  • Oggetto a 1 byte - invia un valore regolabile e 0 (nessuna prossimità)

Prossimità

Tipo di oggetto di output

Nessun oggetto

   

1 bit

   

1 byte

È possibile impostare l’invio ciclico dei valori uscita.

Dopo che il dispositivo è stato acceso per un ciclo, l’oggetto di output inizia a inviare ciclicamente il valore di uscita corrente.

Le modifiche relative all’invio e all’invio ciclici sono indipendenti e non interferiscono tra loro.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?