MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Funzionamento a un pulsante per Veneziana

La pressione lunga del pulsante solleva o abbassa alternativamente le veneziane. La direzione del movimento attuale della veneziana dipende sempre dall’azione precedente. È possibile impostare il tempo di funzionamento per la pressione del pulsante.

È possibile regolare le lamelle nella stessa direzione in più passi. Per farlo, premere brevemente il tasto ripetutamente fino a raggiungere la posizione desiderata. Le lamelle si regolano nella stessa direzione, a condizione che l’azione successiva del pulsante segua entro un tempo di pausa regolabile. Una volta trascorsa questa pausa, cambia la direzione di rotazione delle lamelle.

Funzione X – Veneziana

...Veneziana

Impostazioni aggiuntive per veneziana

 

Direzione della corsa della veneziana

Spostamento su/giù

Pausa per modifica direzione lamelle

5 – 50, unità = 100 ms

 

Tempo per azionamento lungo

4 – 250, unità = 100 ms

La veneziana viene spostata alternativamente verso l’alto e il basso tramite l’Oggetto movimento, mentre l’arresto e la regolazione delle lamelle vengono controllati tramite l’Oggetto Stop/step.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?