MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Luce RGB

La funzione Luce RGB consente di impostare un colore specifico dei LED RGB o RGBW. In ETS, si imposta il valore RGB/W e lo si collega a un pulsante specifico.

L’utente richiama il colore della luce impostato premendo il pulsante.

È possibile modificare le seguenti impostazioni:

  • Valore Tipo di oggetto

  • Distinzione tra operazione lunga e breve

  • Valore RGB/W

  • Regolazione della temperatura colore bianco regolabile

Funzione X – Luce RGB

...Luce RGB

Impostazioni per luce RGB

 

Nome del canale

12 byte consentiti

Funzione blocco

Disattiva

Blocco = 1/Sblocco = 0

Blocco = 0/Sblocco = 1

   

Indicazione del comportamento durante il bloccaggio

No

Icona disabilita display

   

Tipo striscia RGB

RGB

RGBW

   

Tipo di oggetto

1 × 3 byte

3 × 1 byte

1 × 6 byte

4 × 1 byte

   

Numero di operazioni

1 (operazione breve)

2 (funzionamento breve/lungo)

   

Tempo per azionamento lungo

4 – 250, unità = 100 ms

   

Invio valore (azionamento breve)

 
   

Valore RGB 1

 
   

Valore del bianco 1

 
   

Invio valore (azionamento lungo)

 
   

Valore RGB 1

 
   

Valore del bianco 1

 
   

Come viene innescata l’indicazione di stato?

Feedback di stato oggetto 1 bit

Oggetto ritorno stato valore 1 byte

Operazione = On / Rilascio = Off

Funzionamento = Off / Rilascio = On

Operazione lunga = On / Rilascio = Off

Sempre acceso = Off

Sempre su = On

È possibile dimmerare ciascun colore con byte separati o dimmerare tutti i colori insieme attraverso un oggetto di gruppo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?