Funzione di prossimità
Se ci si avvicina a 12 cm dal dispositivo, si attiva la Funzione di prossimità. Il display si accende e si spegne di nuovo una volta trascorso il ritardo off.
La Funzione di prossimità è attivata per impostazione predefinita. È possibile regolare l’attivazione della funzione di prossimità (impostazione predefinita: sensore di prossimità integrato):
Impostazioni aggiuntive |
Modalità di attivazione della funzione di prossimità |
Mai Oggetto prossimità Sensore Sensore o oggetto di prossimità |
Valore: Mai
La funzione è disattivata.
La visualizzazione non viene influenzata.
Valore: Oggetto prossimità
La funzione di prossimità viene attivata tramite l’oggetto a 1 bit Input prossimità.
L’oggetto di prossimità ha la stessa funzione dell’interruttore di prossimità interno.
-
Il telegramma 1 attiva lo stato di prossimità.
-
Il telegramma 0 attiva lo stato nessuna prossimità.
Valore: Sensore
La funzione di prossimità è attivata tramite l’interruttore di prossimità interno. Il sensore interno invia un segnale a 1 bit o 1 byte al bus.
Gli stati Prossimità e Nessuna prossimità controllano l’indicazione di stato.
Valore: Sensore o oggetto di prossimità
La funzione di prossimità viene attivata tramite il sensore interno o l’oggetto di input esterno.
Il sensore e l’oggetto di prossimità sono collegati tra loro. Il risultato del collegamento corrisponde ad una relazione OR.
Se l’interruttore di prossimità non rileva alcuna prossimità, invia un telegramma 0 al bus.
Esempio:
1 rilevatore di presenza
Le indicazioni di stato illuminate aiutano a trovare il pulsante e le sue funzioni più rapidamente. È possibile utilizzare un rilevatore di presenza per controllare l’indicazione di stato tramite l’oggetto di prossimità. Se è presente una persona, l’indicazione di stato si accende. Una volta lasciato l’ambiente e trascorso il ritardo off preimpostato, il display si spegne.