MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Per la vostra sicurezza

PERICOLO
Rischio di lesioni mortali per scossa elettrica, esplosione o arco elettrico.
L’installazione elettrica sicura deve essere eseguita da professionisti qualificati.
I professionisti qualificati devono dimostrare una conoscenza approfondita di:
  • Collegamento di impianti elettrici in rete
  • Collegamento di più apparecchiature elettriche
  • Posa di cavi elettrici
  • Collegamento e impostazione di reti KNX
  • Messa in servizio di impianti KNX
  • Norme di sicurezza, regole e regolamenti locali per il collegamento
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

I dispositivi e l’applicazione ETS associata non devono essere utilizzati per controllare le applicazioni di sicurezza.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?