MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Attenuazione a due pulsanti

Le impostazioni per il funzionamento a pulsante singolo e a due pulsanti sono in gran parte simili.

Per la regolazione in passi, è possibile utilizzare il parametro Invia telegramma di stop dopo il rilascio.

Per impostazione predefinita, come per il funzionamento a un pulsante, un telegramma di stop termina il processo di regolazione quando viene rilasciato il pulsante. Se, tuttavia, non viene inviato alcun telegramma di stop, il processo di regolazione continua anche dopo il rilascio del pulsante. La pressione lunga del pulsante è quindi sufficiente per aumentare o diminuire di un passo la luminosità.

Se si seleziona il passo di regolazioneaumenta 1/4, è possibile regolare la luminosità dal minimo al massimo con 4 azionamenti lunghi del pulsante.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?