MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Fronti 1 bit, 2 bit (priorità), 4 bit, 1 byte

La funzione Fronti per 1 bit, 2 bit, 4 bit e 1 byte dispone di un’ampia gamma di opzioni di regolazione per diverse applicazioni individuali. Per impostazione predefinita, si accende 1 utenza quando si aziona il pulsante e la si spegne rilasciando il pulsante.

È possibile scegliere tra le funzioni fronti normale ed estesa e impostare le seguenti funzioni.

  • Invia con 2 oggetti

  • Tipo per oggetto: 1 bit, 2 bit (comandi di controllo prioritari), 4 bit (comandi smorzamento), 1 byte (0 – 100 %) o (0 – 255)

  • Valori per oggetto

  • Azione alla pressione e al rilascio

  • Inoltre, azioni per operazione lunga e breve (funzione fronti estesa)

  • Inoltre, inviare ciclicamente e con ritardo (funzione fronti estesa)

  • Attivazione indicazione di stato

Un elenco di applicazioni con la funzione fronti è disponibile nel capitolo Esempi applicativi della funzione fronti.

Funzione X – Fronti

Fronti 1 bit, 2 bit, 4 bit, 1 byte

Impostazioni rapide per fronti a 1 bit, 2 bit, 4 bit, 1 byte

 

Nome del canale

12 byte consentiti

Funzione blocco

Disattiva

Blocco = 1/Sblocco = 0

Blocco = 0/Sblocco = 1

   

Indicazione del comportamento durante il bloccaggio

No

Icona disabilita display

   

Tipo di oggetto A

1 bit

2 bit (forzatura)

4 bit

1 byte (0 – 100 %)

1 byte (0 – 255)

   

Azione alla pressione

Invio valore 1

Invia valore 2

Alterna

Invia proprio valore

Nessuno

   

Azione al rilascio

   

Come viene innescata l’indicazione di stato?

Commuta/valore oggetto A/B = On/Off

Feedback di stato oggetto 1 bit

Feedback di stato oggetto 1 byte

Operazione = On / Rilascio = Off

Funzionamento = Off / Rilascio = On

Sempre acceso = Off

Sempre su = On

   

Impostazioni estese per i fronti

 

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?