MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Requisiti per un funzionamento sicuro

La conoscenza delle regole basilari per l’utilizzo di programmi basati su Windows® è un prerequisito per il funzionamento.

ETS è il software del sistema KNX e non è specifico del costruttore.

È necessario conoscere il funzionamento di ETS. Ciò include anche la capacità di selezionare il sensore o l’attuatore corretto, trasferirlo sulla linea e metterlo in servizio.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?