Indicazione di stato ritardo off
Questo parametro imposta l’ora di disattivazione dell’indicazione di stato e della retroilluminazione dello schermo.
Impostazioni aggiuntive |
Indicazione di stato ritardo Off = base x fattore |
||
Base |
0,1 s/1 s/1 min |
||
Fattore |
5 – 255 |
In caso di rilevamento di prossimità, lo stato viene indicato in base al valore o al funzionamento corrente dell’oggetto. Dopo l’uscita, l’indicazione di stato e la retroilluminazione dello schermo si spengono allo scadere del tempo di ritardo.
Quando lo schermo è spento, il valore dell’oggetto può essere aggiornato tramite il bus, ma non viene fornita alcuna indicazione.
Durante lo standby, se si seleziona Annulla modifica (vedere Impostazioni del display), lo stato dell’icona viene aggiornato.
Se è presente una modalità standby:
L’interruttore di prossimità non può accedere direttamente alla modalità normale dallo stato off-screen (occorre configurarla in base alla modalità standby).
Se non è presente una modalità standby:
Il rilevamento di prossimità può far passare lo schermo da spento alla modalità normale.