MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Regolazione temperatura colore

Con la funzione Regolazione temperatura colore, è possibile inviare la percentuale di luminosità preimpostata e il valore della temperatura del colore espresso in Kelvin (K).

È possibile selezionare i valori minimo e massimo della temperatura colore. L’intervallo di valori utilizzabili dipende dal dispositivo di controllo e dalle lampade. Il dispositivo di controllo deve supportare il tipo di punto dati a 2 byte 7.600.

Funzione X – Temperatura colore

... Temperatura colore

Impostazioni per la regolazione della temperatura colore

 

Nome del canale

12 byte consentiti

Funzione blocco

Disattiva

Blocco = 1/Sblocco = 0

Blocco = 0/Sblocco = 1

   

Indicazione del comportamento durante il bloccaggio

No

Icona disabilita display

   

Numero di operazioni

1 (operazione breve)

2 (funzionamento breve/lungo)

   

Tempo per azionamento lungo

4 – 250, unità = 100 ms

   

Invio valore (azionamento breve)

 
   

Valore luminosità 1

 
   

Valore temperatura colore 1

 
   

Come viene innescata l’indicazione di stato?

Feedback di stato oggetto 1 bit

Oggetto ritorno stato valore 1 byte

Operazione = On / Rilascio = Off

Funzionamento = Off / Rilascio = On

Sempre acceso = Off

Sempre su = On

Nel caso dell’illuminazione, le temperature colore variano a seconda del tipo di sorgente:

  • Luce di candela: 1500 K

  • Lampada a incandescenza: 2600 K – 2700 K

  • Lampada alogena: 2700 K – 3000 K

  • Luce fluorescente: 4500 K – 6500 K

  • Luce diurna: 5500 K – 7000 K

Più alto è il numero di Kelvin, più fredda e bianca è la luce. Più il numero di Kelvin è basso, più la luce è calda e gialla.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?