MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Funzionamento a due pulsanti per Veneziana

A questo punto, è possibile alzare o abbassare la veneziana tenendo premuto il relativo pulsante. Una pressione breve del pulsante interrompe la corsa. Con una pressione breve del pulsante è possibile anche regolare gradualmente le lamelle. È possibile impostare il tempo di funzionamento per la pressione del pulsante.

Funzione X – Veneziana

...Veneziana

Impostazioni aggiuntive per veneziana

 

Direzione della corsa della veneziana

Spostamento su o Spostamento giù

Tempo per azionamento lungo

4 – 250, unità = 100 ms

Le veneziane si muovono verso l’alto o verso il basso tramite l’Oggetto movimento, mentre l’arresto e la regolazione delle lamelle vengono controllati tramite l’Oggetto Stop/p. Sono necessarie 2 funzioni pulsante, ognuna delle quali si collega agli stessi indirizzi di gruppo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?