MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Spostamento veneziana con valori di posizione

Se l’attuatore delle veneziane supporta l’attivazione delle posizioni, è possibile utilizzare questa funzione per impostare 1 o 2 posizioni. È possibile selezionare i valori di posizionamento come assoluti (0-255) o come percentuale.

Se il posizionamento è attivato, quando si preme il pulsante vengono inviati i valori impostati per la posizione delle veneziane e della posizione delle lamelle.

Se è stata impostata 1 posizione, i valori delle veneziane e delle lamelle vengono inviati quando si preme brevemente il pulsante.

Se sono state impostate 2 posizioni, si specifica un totale di 4 valori. Si inviano i valori per la posizione 1 con un azionamento breve del pulsante ed i valori per la posizione 2 con un azionamento lungo del pulsante.

Funzione X – Veneziana

...Veneziana

Impostazioni aggiuntive per veneziana

 

Direzione della corsa della veneziana

Spostamento con valori di posizionamento

Numero di posizioni

1 (operazione breve)

2 (funzionamento breve/lungo)

 

Tipo di valori di posizione

Spostamento veneziana con valori di posizione

   

Numero di posizioni

0 – 100 %

0 – 255

   

Posizione 1/2 della veneziana

 
   

Posizione 1/2 delle lamelle

 

I valori delle posizioni vengono inviati tramite gli oggetti a 1 byte Regola veneziana e Posizione lamelle.

L’oggetto movimento e l’Oggetto Stop/step non sono disponibili se si spostano le veneziane con i valori di posizionamento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?