MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Attenuazione a un pulsante

Per impostazione predefinita, è sufficiente un singolo comando per attraversare la gamma di regolazione. Tenere premuto il tasto fino a raggiungere il livello di luminosità desiderato.

Quando si rilascia il pulsante, l’Oggetto dimming invia un telegramma di arresto e termina il processo di regolazione.

Se lo si desidera, è possibile suddividere il processo di dimming in passi di dimming (da 1/2 a 1/64 più chiaro o più scuro).

Se si seleziona aumenta 1/4, è possibile aumentare la luminosità al massimo del 25 % ad ogni pressione del pulsante. Anche in questo caso, il processo di regolazione termina quando si rilascia il pulsante.

È possibile inviare comandi smorzamento ciclicamente. Il processo di attenuazione termina quando si rilascia il pulsante.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?