MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Commutazione

Con la funzione Comando di commutazione, è possibile accendere o spegnere solo con 1 pulsante. Questa è un’operazione a due pulsanti.

È possibile modificare ed estendere il Comando di commutazione con le seguenti funzioni.

  • Invia contemporaneamente con 2 oggetti

  • Accendi e invia un valore

  • Spegni e invia un valore

  • Invia 2 valori

  • Attivazione indicazione di stato

Funzione X - Commutare

...Pulsante

Impostazioni rapide per commutazione

 

Nome del canale

12 byte consentiti

Funzione blocco

Disattiva

Blocco = 1/Sblocco = 0

Blocco = 0/Sblocco = 1

   

Indicazione del comportamento durante il bloccaggio

No

Icona disabilita display

   

Come viene innescata l’indicazione di stato?

Commuta/valore oggetto A/B = On/Off

Feedback di stato oggetto 1 bit

Oggetto ritorno stato valore 1 byte

Operazione = On / Rilascio = Off

Funzionamento = Off / Rilascio = On

Sempre acceso = Off

Sempre su = On

   

Impostazioni estese per commutazione

Attiva

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?