MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Principio della Funzione Fronti Normali

Gli schemi seguenti mostrano il comportamento della funzione fronti quando si preme e si rilascia un pulsante.

Pressione pulsante
Rilascio pulsante
Oggetto A Invia telegrammi
Invia 1/Nessuno Azione alla pressione/azione al rilascio

Esempio 1:

Oggetto A = 1 bit

Esempio 2:

Oggetto A = 1 bit

Esempio 3:

Oggetto A = 1 bit

Esempio 4:

Oggetto A = 1 byte continuo 0 – 255

Valore 1 = 255

Valore 2 = 50

Esempio 5: Controllo uomo presente/Alterna forzatura

Oggetto A = 2 bit (forzatura)

Valore 1 = 11 (accensione con priorità)

Valore 2 = 10 (disattivazione con priorità)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?