MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Funzione blocco

Nelle Impostazioni rapide, è possibile assegnare un nome al canale e impostare il blocco dei pulsanti.

Il pulsante è bloccato tramite l’oggetto disabilita pulsante a 1 bit con valori 1 (blocco) e 0 (sblocco).

È possibile invertire l'invio di valori: 0 (blocco) e 1 (sblocco). Il pulsante bloccato può essere indicato o meno da un’icona di blocco.

Se si seleziona Disabilita, la funzione di blocco diventa inattiva.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?