MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Diminuzione/aumento temperatura

La funzione Diminuzione temperatura consente di modificare il setpoint di temperatura. Quando si assegna questa funzione al pulsante e la si preme, il setpoint di temperatura viene visualizzato nel campo centrale se si seleziona Solo temperatura o Temperatura + testo nelle Impostazioni generali (Campo centrale display).

La funzione Aumento temperatura è identica a Diminuzione temperatura. L’unica differenza è che viene utilizzata per aumentare il valore del setpoint di temperatura.

È possibile modificare le seguenti impostazioni:

Funzione X – Diminuzione/aumento della temperatura

Diminuzione/aumento temperatura

Impostazioni per diminuzione/aumento temperatura

Nome del canale

12 byte consentiti

Funzione blocco

Disattiva

Blocco = 1/Sblocco = 0

Blocco = 0/Sblocco = 1

   

Indicazione del comportamento durante il bloccaggio

No

Icona disabilita display

   

Tipo di oggetto

Setpoint temperatura (DPT 9.001)

Scostamento temperatura (DPT 9.002)

Scostamento temperatura (DPT 6.010)

   

Passo regolazione temperatura

0,1 – 0,5 K

 

[Diminuzione temperatura]

Setpoint minimo

10 – 32, unità = 1°C

 

[Diminuzione temperatura]

Scostamento minimo del setpoint

– 0, unità = 1 K

 

[Aumento temperatura]

Setpoint massimo

10 – 32, unità = 1°C

 

[Aumento temperatura]

Scostamento massimo del setpoint

0 – 10, unità = 1K

   

Come viene innescata l’indicazione di stato?

Feedback di stato oggetto 1 bit

Oggetto ritorno stato valore 1 byte

Operazione = On / Rilascio = Off

Funzionamento = Off / Rilascio = On

Sempre acceso = Off

Sempre su = On

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?